This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:tiusbdll.lib 文件错误

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, TMS320F28377D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/597824/tms320f28377d-tiusbdll-lib-file-error

器件型号:TMS320F28377D
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE

您好、先生、

我正在为 TMS320F28377D 器件处理 controlSUITE 中的 USB_DEVICE_BULK 示例代码。 我尝试在 Microsoft Visual C++中运行其源代码、因为它是一个 VC++项目文件。 我已经在项目中包含了所有必要的文件、但在编译代码时仍会遇到如下错误。

1---- 构建开始:项目:USB_bulk_example,配置:调试 Win32 ---
1>链接:致命错误 LNK1104:无法打开文件'tiusbdll.lib'
=========== 构建:0成功、1失败、0最新、0跳过====

我已经包含此文件、但链接器仍然无法打开此文件。

请告诉我应该采取什么措施来消除此错误。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在构建此示例之前、请在 controlSUITE 中构建 tisusb VS 项目。

    SAL