This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28069M:如何将代码从28035移植到28069。

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/597345/ccs-tms320f28069m-how-to-port-a-code-from-28035-to-28069

器件型号:TMS320F28069M
主题中讨论的其他器件:MOTORWAREcontrolSUITEDRV8312-C2-KIT

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、我正在尝试实现传感 FOC。我在 hvkit 的控制套件中找到了 F28035的现成程序。我必须将特定代码移植到 f28069。 需要 更改哪些文件?

我有 f28069m 的 motorware 程序、但我想使用控制套件中提供的程序来运行 f28069

请尽早为我提供解决方案。

此致

Indrajit Lawande。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Indrajit、

    我写信告诉您、C2000团队成员已被分配到您的职位、应该马上回答。

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能否更具体地谈谈您要移植哪个项目? 它在 controlSUITE 中的目录是什么?

    同时、以下指南介绍了器件上外设之间的一些差异、这些差异可能有助于您进行移植:
    http://www.ti.com/lit/spru566

    惠特尼
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    C:\ti\controlSUITE\development_kits\HVMotorCtrl+PfcKit_v2.1 \HVPM_Sensored 这是我们正在进行的项目
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的澄清。 我们有一个通用指南、介绍如何从03x 移植到06x: www.ti.com/.../sprabj2.pdf

    幸运的是、您不必应对任何重大的外设更改。

    您可能还需要尝试查看项目 DRV8312-C2-KIT_v128\BLDC_Sensored。 它包含两个构建配置-一个用于 F2803x、另一个用于 F2806x、因此研究项目和两种配置之间的差异可以帮助您确定您需要在感兴趣的项目中更改什么。

    惠特尼
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们如何将构建配置从 F2803x 更改为 f28069?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 Project Explorer 中右键点击工程、然后转到"Build Configurations"->"Set Active"、然后从列表中选择所需的配置。 您将看到、当您切换配置时、项目中包含的文件以及编译器和链接器选项将发生变化。

    惠特尼