This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TI-PLC-PLCLITE:PLC Lite 设备模式

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/597392/ti-plc-plclite-plc-lite-device-mode

器件型号:TI-PLC-PLCLITE

在 PLC Lite 主机消息规范的2.2.3节(加载系统配置)下、"设备模式"值选项为3和5。  前者是3 (P 至 P)、以绿色突出显示。  即使 PLC Lite 网络上有两个以上的节点、这是否也是 PLC Lite 所需的模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请使用 P 至 P 模式。


    谢谢、
    Brett