This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:DO-330和 DO-178认证

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/597924/tms320f28335-do-330-and-do-178-certification

器件型号:TMS320F28335

尊敬的 e2e 社区:

我的客户询问我们是否可以在 DO-330下对编译器工具软件以及在 DO-178 (https://en.wikipedia.org/wiki/DO-178B)下对软件进行认证。

如果是、对于这些认证、我们可以达到什么发展保证级别(DAL)?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的 CQ-Kits 和 Pre-Qual Kits (将于2017年第3季度发布)旨在满足 TI 产品所采用的最常用安全标准。 这些标准是 ISO-26262和 IEC-61508

    请参阅本配套资料的“了解详情”或“描述”部分(网址为 TI.com ) www.ti.com/.../safeti_cqkit

    我们从未根据 DO-330或 DO-178下的 SW 对工具进行过任何评估、以获取工具或 SW 的 DAL (开发保证级别)