This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:如何为2个相同的套件打开2个不同的调试会话

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377D, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/597918/tms320f28377d-how-to-open-2-different-debug-sessions-for-2-identical-kits

器件型号:TMS320F28377D
Thread 中讨论的其他器件: controlSUITE

我有两个 Delfino 套件 " TMS320F28377D 控制器"

使用 CCSv6.1.2

 我正在开发 I2C 驱动程序,这样我的目标是在一个套件上刷写主版本,在另一个套件上刷写从版本

我在同一台笔记本电脑上创建了两个不同的工作区,每个项目一个,但当我打开调试会话 时,其中一个会给我错误,CCS 自动关闭

我应该如何同时运行2个调试会话 ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmed、

    我怀疑您在使其正常工作时可能会遇到一些问题(需要付出一些努力)、但我不认为 CCS 应该崩溃。

    请查看 controlSUITE 中的 TMDSCNCD28377D 信息表、并查看"xds100v2仿真器和 SCI/UART 连接"部分:
    \controlSUITE\development_kits\~controlCARDs\TMDSCNCD28377D_v1_4\

    希望这对您有所帮助!


    谢谢、
    Brett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在您描述的本文档中、我找不到任何有关我的问题的有用信息
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该信息表应将您链接到 XDS100v2仿真器的 wiki 页面。

    但是、我注意到、信息表中提供的 wiki 链接并不能真正说明整个故事。  也请参阅以下链接。
    http://processors.wiki.ti.com/index.php/XDS100#Q:_Can_I_plug_more_than_one_XDS100_.28multiple_XDS100.29_into_a_PC.3F


    谢谢、
    Brett