This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:为顺序模式设置 ADC 时钟频率和转换时间

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/597840/tms320f28335-setting-adc-clock-frequency-and-conversion-time-for-sequential-mode

器件型号:TMS320F28335

您好!

我有以下时钟链设置:

XCLKIN        30MHz

SYSCLKOUT  150MHz

HISPCP = 1、因此 HSPCLK = SYSCLKOUT/2 = 75MHz (根据系统控制和中断的表3-5)

ADCCLKPS = 0、因此 Fclk = HSPCLK

CPS = 1、因此 ADCCLK = Fclk/2 = 37.5MHz  

ACQ_PS = 0xF、因此 S/H 宽度为16个 ADCCLK 脉冲  

根据 SPRU812A 1.1中描述的 ADC 模块特性、快速转换时间以12.5MHz (ADC 时钟)或6.25MSPS 运行。 这是该值与我的37.5MHz ADDCLK 计算器之间的关系。 ? 我缺少什么?

我找不到连续模式下每个通道所需的转换时间。 可以帮帮我吗? 我需要知道具有上述 ADCCLK 设置的1通道和14通道的转换时间。

非常感谢。

Maite

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maite、

    根据数据表、ADC 支持的最大时钟速度为25MHz:

    ADC 参考指南中有一个表格、显示了如何为12.5MSPS 运行配置时钟:

    ADC 参考指南还提供了顺序采样的时序图。  结果将在 C1结束时准备就绪:

    Tommy