This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28377S:错误:标识符"uint32"未定义

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/597830/launchxl-f28377s-error-identifier-uint32-is-undefined

器件型号:LAUNCHXL-F28377S

大家好、

我再次遇到如下错误;

#20标识符"UINT32"未定义 ctrl_encoder.c /ctrl_dsp 第7行 C/C++问题

我在前面的陈述中只更改了类似选项、但没有这样的错误。

我搜索了有关此错误的更多信息、并发现包含 stdint.h 对于其他器件而言已足够。

关于此器件、应包含哪个文件(以及它在哪里)?

最棒的

Takano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Takano-San、

    您需要包含:"DSP28x_Project.h"

    此致、
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gautam-San、

    我已经将其包含在我的来源中、因此我想知道...

    最棒的
    Takano
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哦... uint32的定义如下:F2837xS_device.h

    此致、
    Gautam