This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069M:5V 范围内的 PWM 和 ADCIN

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/597046/tms320f28069m-pwm-and-adcin-at-5v-range

器件型号:TMS320F28069M

您好!

PWM 和 ADCIN 的最大电压范围为3.3V、但我的应用需要高达5V 的电压范围、如果有任何建议、我们将不胜感激。

此致、

-Kash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、khashayar、

    您可以根据2个电阻器或 电位器使用电压分压器将5V 转换为3.3V:

    其中 R1=1k 且 R2=2k、Vout=3.3V

    此致、

    Amin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Amin、
    PWM 输出为3.3V,但应用需要5V PWM。 我想知道是否有办法使用板载电源输出或任何软件解决方案。

    此致、
    -Kash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将电位计放在以下电路上、然后您可以进行电压转换(3.3至5伏)。

    如果没有这两种工具、我就没有基于软件的 F28069M 解决方案。

    此致、

    Amin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kash、

    您必须使用电平转换器 IC 将3.3V 转换为5V。

    此致、
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是对的、但如果没有软件解决方案、我更喜欢使用即用型 IC。

    谢谢、
    -Kash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gautam、
    我会使用它来提升 PWM 信号、以便电平升压器能够足够快地跟随 PWM 信号。 但是、我的 PWM 信号不是那么快、20kHz。 您是否已建议器件型号?

    谢谢、
    -Kash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kash、

    市场上有许多器件、无法推荐器件、但您可以通过 DigiKey 筛选适合您的应用的器件。

    www.digikey.com/.../732

    此致、
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Gautam!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不用客气!

    祝您好运、
    Gautam