This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/Tms320f28377D:配置 RS485

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/597166/ccs-tms320f28377d-configure-rs485

器件型号:TMS320F28377D

工具/软件:Code Composer Studio

我不熟悉 UART,您能在微控制器中帮助我配置 RS 485吗? 如果我错了、请纠正我的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Geet、

    我写信告诉您、C2000团队成员已被分配到您的职位、应该马上回答。

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不熟悉 RS 485。 我不确定我们的 SCI 是否支持此功能。

    我将要求另一位工程师对此进行研究。

    SAL
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Geet、您好!

    在 F28377D 等 C2000器件中、SCI 外设用于与 UART 通信。  

    然后、RS232或 RS485收发器通常与 C2000器件(及其 UART)一起使用、以创建非板载连接。  

    TI 的产品系列中包含许多 RS485收发器、最适用的收发器取决于您的确切需求。  对于选择特定收发器、我可能建议在工业接口论坛上发布问题:
    https://e2e.ti.com/support/interface/industrial_interface/

    希望这对您有所帮助!


    谢谢、
    Brett