This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:GUI Composer v2

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377S, ENERGIA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/596199/tms320f28377s-gui-composer-v2

器件型号:TMS320F28377S
主题中讨论的其他器件: Energia

大家好、我将 LAUNCHXL-F28377S 用于电机控制应用。 我还想使用 GUI Composer v2创建 GUI。 我正在使用 XDS。 我能够使用 GUI Composer v2连接目标并将程序下载到 TMS320F28377S 中。 之后的状态为:闪存成功! 已连接至目标。\n 已连接硬件。 但我的应用程序停止、它不运行。 我应该怎么做才能运行我的应用程序? 此外、您还有关于 GUI Composer v2的更详细的文档吗? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这将是一个良好的起点:
    processors.wiki.ti.com/.../Category:GUI_Composer

    此致、
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答、但遗憾的是、它没有帮助。 我阅读了该页100次。 我使用 TM4C123GH6PMI 创建了许多应用。 我通常使用 XDS。 它工作正常。 但对于微处理器 TMS320F28377S、应用程序在下载后不运行、我不知道问题出在哪里。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否能够通过 CCS 从 RAM 加载和运行示例应用? 有关 GUI Composer 的更多详细信息、请在 Code Composer 论坛(e2e.ti.com/.../81)中单独创建一个帖子

    此致
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常非常感谢您的回答。 是的、我能够使用 CCS 从 RAM 运行我的应用。 我正在使用此命令文件2837xS_Generic RAM_lnk.cmd。 我没有触摸过它。 它是来自 driverlib 示例的命令文件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的。 您尝试从闪存运行的示例是什么? 应用程序在哪里停止?

    此致
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、从 Energia 或 Driverlib 示例中获取一个简单的 Blink 示例。 然后、以这样的方式向其中添加一些全局变量、以便您能够查看 LED 的状态或控制 LED。 然后在 launchpadxl-f28377s 上使用 XDS 使用 GUI Composer v2运行 xxx.out 文件。 它不运行。 它可与其他 launchpad 电路板配合使用、但与 launchpadxl-f28377配合使用则不起作用。 我不知道问题在哪里。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果在没有 GUI 编写器的情况下加载、运行是否正常? 正如我提到过的、Code Composer 论坛上有有关 GUI Composer 的专家。

    此致
    Chris