This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:CCS 指令

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/597465/ccs-instructions-ccs

工具/软件:Code Composer Studio

您能解释一下这些代码行的作用吗? 它们执行的功能是什么?

非常感谢大家。 

void GPIO_select (void)

EALLOW;
GpioCtrlRegs.GPAMUX1.ALL = 0x00000000;//所有 GPIO
GpioCtrlRegs.GPAMUX2.ALL = 0x00000000;//所有 GPIO
GpioCtrlRegs.GPBMUX1.ALL = 0x00000000;//所有 GPIO
GpioCtrlRegs.GPADIR.ALL = 0xFFFFFFFF;//所有输出
GpioCtrlRegs.GPBDIR.ALL = 0x00001FFF;//所有输出
EDIS;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是一些基本的 GPIO 配置代码。 称为"MUX"的行通过将多路复用器寄存器设置为全0来配置编号为0至63的 GPIO 以用作 GPIO。 称为"DIM"的行通过将它们对应的位设置为1来将编号为0至44的 GPIO 配置为输出。

    请在 TRM 的 GPIO 章节中阅读这些寄存器的说明:

    (不确定您使用的是哪个器件、因此上面的链接适用于 F28004x。 如果您转到实际使用的设备的产品页面、您应该能够找到等效文档。)

    惠特尼