This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28027:F28027

Guru**** 2581595 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/597657/tms320f28027-f28027

器件型号:TMS320F28027

我使用 F28027 picolo launchpad 来实现 MPPT、我想了解一下我可以用来向 Launchpad 输入电压和电流的传感器。

目前、我有 MAX471霍尔效应电流传感器、它与 Arduino 兼容、我是否也可以将其与 picolo launchpad 配合使用?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、您可以使用模拟输入并适当缩放输入值来确定电流、从而将霍尔效应电流传感器连接到 F28027。

    肖恩