This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28069:将程序从 DSP 闪存上载到笔记本电脑

Guru**** 2582645 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/597561/ccs-tms320f28069-upload-program-from-dsp-flash-to-laptop

器件型号:TMS320F28069
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我想上传刷写到 DSP 中的程序。

是否可以从闪存读取它并将其保存在笔记本电脑中作为十六进制文件?  

感谢您的回答、

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请使用 CCS Uniflash 工具进行检查

    此致、
    Gautam