This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 实验13a–motorware_1_01_00_18缺少调整 InstaSPIN-MOTION 位置控制器

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/597005/lab-13a-tuning-the-instaspin-motion-position-controller-is-missing-from-the-motorware_1_01_00_18

主题中讨论的其他器件:MOTORWARE

你(们)好

我从 TI 网站下载了 Motorware。 但 我下载的 motorware_1_01_00_18缺少实验13a–调整 InstaSPIN-MOTION 位置控制器。 您能帮我下载项目13a 吗?

此致

Amrutha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您使用的是什么 EVM 套件? F2802xF 不支持13a、05xM 和06xM 的 lab13a 可在 InstaSPIN-MOTION 目录中找到。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你