器件型号:LAUNCHXL-F28377S
大家好、
我想将 GPIO_SetupPinMux 用于 SPI-C、我对如何使用它感到困惑。
表4-4. GPIO 复用引脚、但 GPIO_SetupPinMu 等 GPIO 的功能具有 UINT16 引脚、 UINT16 CPU 和 UINT16 外设的三个参数。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号:LAUNCHXL-F28377S
大家好、
我想将 GPIO_SetupPinMux 用于 SPI-C、我对如何使用它感到困惑。
Takano、
抱歉。 我解释错了。 在表4-4的顶部、将传递给函数的是 GPIO 索引标头。 这是0-15 I 引用的整数。 我将返回并编辑我之前的帖子以更正此问题。
这是 GPIO_SetupPinMux 函数中的代码、该函数使用 GPIO 索引(外设参数)计算 GPyMUX 和 GPyGMUX 值。
*gmux |=(uint32)((外设>> 2)& 0x3UL)<<(2*pin16);
*mux |=(uint32)(外设和0x3UL)<<(2*pin16);
此致、
Kris