This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:闪存编程

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, TMS320F28027, LAUNCHXL-F28069M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/597018/tms320f28069-flash-programming

器件型号:TMS320F28069
主题中讨论的其他器件:controlSUITECODECOMPOSERTMS320F28027LAUNCHXL-F28069M

有人能解释一下控制套件中的 example_28069flash.c 程序正在尝试演示什么吗?

只需简要概述一下。 是否加载此 PGM 并运行一次、对闪存进行编程、然后不再需要 CCS?

我有一个移相全桥代码、我希望将其加载到闪存中并运行、而不会与笔记本电脑连接。

如何使用示例文件并在其中插入代码?

Rgds

Murali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    example_28069flash.c 中的头文件对程序的功能进行了相当详细的说明。
    我加载到闪存中的程序在调试完成后独立运行、而不会与笔记本电脑连接。
    有 controlSUITE 和 codecoser 程序。 下面是我用于获取这些程序的其他链接的链接。
    www.programmablesolution.com/free-tool

    还有一些基于云的工具、我还没有试用过。

    您可能需要签出。 除了使用不同的 Piccolo 之外、TI 已经完成了相移电源套件。
    www.ti.com/.../TIDM-PSFB-DCDC

    查看获取 LaunchPad 作为探索 TI 生态系统的一种经济实惠的方式
    www.ti.com/.../launchxl-f28069m
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Murali、

    上面的示例是从闪存运行代码、即独立操作。 您不必在多次重置后加载代码。

    此致、
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    德州仪器(TI)拥有一个使用 TMS320F28027 Piccolo 的相移全桥直流/直流电源转换器套件。
    您可以查看 C 代码、了解有关如何整合相移全桥代码的一些想法。
    www.ti.com/.../TIDM-PSFB-DCDC
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哎呀... 网站中的排印错误。 这些都不使用自由工具

    www.programmablesolution.com/free-tools
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    仅对于 grins、我将 example_2606xFlash 项目导入到了我的工作区中、并将其加载到 launchxl-f28069m 中。 当我使用 CCS7.0.0时、它看起来工作正常。 它每秒钟闪烁一次红色 LED、并在电路板上电后闪烁。 使用 CCS6.1.1将项目加载到 Launchpad 中时遇到问题。 有类似问题的人获得了升级到更高版本的建议。

    在 launchpad 上、有一些开关设置指示 uC 有关引导源等

    从 RAM 和闪存运行的差异可能会变得非常复杂。
    您可能需要参考 spra958l.pdf、它在 TMS320F28xxx DSP 上运行来自内部闪存存储器的应用

    这是您可能需要阅读的另一个链接
    InstaSPIN 关于在闪存上运行实验和创建定制应用的问题
    e2e.ti.com/.../1159207

    线程的另一部分中提到的正确链接是。
    www.programmablesolution.com/free-tools

    希望这对您有所帮助。

    可编程解决方案