This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28374S:在 PLL 倍数至1200MHz 后器件损坏

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280049

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/596005/tms320f28374s-device-broken-after-pll-multiple-to-1200mhz

器件型号:TMS320F28374S
主题中讨论的其他器件: TMS320F280049

大家好、

 

我的客户报告了一个关键问题、即 TMS320F28374工作异常、并且在首次使用12MHz 外部 OSC 和200MHz 系统时钟配置进行编程后出现 JTAG 连接错误(在 TRM 上进行了说明)。

 PLL 配置为:

   12MHz 外部 OSC、IMULT = 100;FAULT = 0;DIVSEL = 3 (6分频)  

 尝试在另一个 F28377s LAUNCHPAD 中使用10MHz 外部 OSC/IMULT = 100/FULT = 0/DIVSEL = 3 (除以6)、 F28377s 器 件运行良好;在另一个 F2837s 中使用10MHz 外部 OSC/IMULT = 100/FULT = 0/DIVSEL = 3 (除以6)运行良好。

 TRM 中的"确保 OSCCLK 和倍频器的乘积介于110和550MHz"描述非常困惑、 您能否就器件损坏的原因给出评论?

此致

Benjamin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Benjamin、

    您知道什么客户正在尝试编程到闪存中吗?  

    根据规范 f (PLLRAWCLK)将仅在120MHz - 400MHz 范围内工作。 下面是计算 f (PLLRAWCLK)的公式。

    f (PLLRAWCLK)=f (OSCCLK)*(IMULT + FULT/4)

    如果 f (OSCLK)= 12MHz;IMULT = 100;FMULT = 0、则  f (PLLRAWCLK)= 1.2GHz ->超出范围(120MHz - 400MHz)

    如果 f (OSCLK)= 10MHz;IMULT = 100;FMULT = 0、则  f (PLLRAWCLK)= 1GHz ->超出范围(120MHz - 400MHz)



    因此、这两种配置都是无效的、不支持 PLL 规范。 我将在包含方框图/公式的 TRM/数据表中记录这一点、以便更清楚地进行记录。

    此外、 最新的 TRM/数据表中没有"确保 OSCCLK 和倍频器的乘积介于110和550MHz 之间"的注释。 请确保您正在参考网络上的最新版本。

    此致、

    Nirav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nirav、您好!
    已告知客户最新的数据表。
    老实说、最好通知数据表和演示源代码中的限制、因为另一位客户报告了 TMS320F280049 PLL 配置存在的类似问题。
    感谢您的支持。

    此致
    Benjamin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Benjamin、

    反馈、肯定会发表一些评论、并对有效的 PLL 配置进行更详细的说明。

    谢谢、此致、

    Nirav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Benjamin、

    此外、您能否提供一些详细信息、了解器件在较高频率下未配置好时出现的问题。

    器件是否损坏且无法正常工作?
    如果是、客户尝试在闪存中编程的内容、如果是 DCSM 位置的密码、这是合理的、因为它可以锁定器件。 但是、否则它应该仍然有效。

    此外、客户是否尝试使用有效配置进行下电上电以查看器件是否仍然正常工作?

    谢谢、此致、
    Nirav