This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:TMS320F28335与 TMS320F28377

Guru**** 2581185 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/595601/tms320f28335-tms320f28335-versus-tms320f28377

器件型号:TMS320F28335

我正在智能电网应用设计中使用 TMS320F28335、并且正在寻找一款比具有最低可比功能的 TMS320F28335更便宜的 Delfino 版本。

 TMS320F28377是一个不错的选择、还是在某些特性方面有所不足。 如果是、该怎么办?

此外、是否还有比 F28335更便宜但具有相同功能的其他选项?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    F28377器件是 F28335器件的高级版本、因此它支持 F28335上提供的所有功能、并且还具有新功能。 IP 也有一些增强功能、因此我建议查看 F28377器件手册。

    我将有一个营销人员来研究定价问题。

    此致、

    Vivek Singh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alireza、

    从替代器件的角度来看、这实际上取决于您在 F28335中为智能电网应用使用的功能。  例如、如果您不使用所有512KB 的闪存、则同一系列中还有其他器件会降低成本、例如 F28334 (256KB 闪存)。  或者、如果您有 MIPS 余量、F28333 (100MHz 与150MHz)也会降低成本。  

    如果您可以详细介绍 MCU 的系统要求、我很乐意提供一些有助于降低成本的替代方案。

    最棒的
    Matthew Paate

    TI C2000营销