This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28035:HVMotorCtrl+PFC 套件编码器/SPI 接口

Guru**** 2543930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/597026/tms320f28035-hvmotorctrl-pfc-kit-encoder-spi-interface

器件型号:TMS320F28035

你(们)好

我正在使用 HVMotorCtrl+PFC 套件。  

根据 3级递增构建、 采用连接到[Main]-H1的递增编码器来确定电机的速度/θ。  

根据 6级递增构建、采用 SPI 接口[Main]-H2来获得转子的位置。

我想知道我是否可以同时使用输入(H1和 H2) 并从其中读取我的应用程序有两个传感器(PM 机器的编码器和 slid 的位置)的位置。 我想使用 H1进行换向和速度控制、使用 H2进行位置控制。

我可以同时使用两个输入吗?  

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您正在从事什么项目? 我想它是 HVPM_Sensored_Servo。 H1用于使用 QEP 接口的编码器传感器、H2用于使用 SPI 接口的旋转变压器传感器。 您可以同时使用这两个接口。