This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28035:HVMotorCtr + PFC 套件

Guru**** 2581235 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/597273/tms320f28035-hvmotorctr-pfc-kit

器件型号:TMS320F28035

你(们)好

我的 HVMotorCtr 套件有问题。

当我将直流链路电压从0增加到40V 以上时、读取的速度信号会产生噪声并产生大量失真。 当我将电压增加到100V 时、电机速度的读数下降到零。

有人会给我建议或帮助吗?  

此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您正在从事什么电机和参考项目? 是无传感器还是有传感器 FOC? 更多信息可能有助于找到根本原因。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yanming

    我使用的是 HVPM 含传感器伺服 FOC。