This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28377S:GPIO_SetupPinOptions ()的定义在哪里?

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/597144/launchxl-f28377s-where-is-gpio_setuppinoptions-definition

器件型号:LAUNCHXL-F28377S

大家好、

我正在寻找描述 GPIO_SetupPinOptions()的文档,我想知道它的定义。

或者,是否有人知道密钥绑定(option)可以通过在函数名上点击键跳转到某个代码中的 GPIO_SetupPinOptions()说明(我希望它的源代码能够说明它本身)?

最棒的

Takano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Takano-San、

    只需将光标放在获取源代码所需的函数上、或右键单击该函数并单击 Open Declaration、即可按 F3。

    此致、
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gautam-San、

    哇,太简单了:)
    非常感谢。

    无论如何,是否有这样的密钥绑定的电子书?

    最棒的
    Takano
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我使用 GPIO_SetupPinOptions()的 F3键跳转到源代码,但它跳转到原型声明。
    是否有人知道密钥绑定以跳转到源代码?

    最棒的
    Takano
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以在此处找到相同的内容:C:\ti\controlSUITE\device_support\F2837xS\V210\F2837xS_common\source

    文件:"F2837xS_GPIO.c"