This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:TMS320F28069

Guru**** 2576815 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28069, MSP430F5172

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/597042/tms320f28069-tms320f28069

器件型号:TMS320F28069
主题中讨论的其他器件: MSP430F5172

您好!

执行任何支持浮点计算的微控制器在其 PWM 计时器中提供高分辨率模式、类似于 MSP430中的微控制器、我们可以为计时器模块提供更高的时钟频率。

谢谢、

Saad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saad、

    TI MCU 的 C2000组有自己的生成高分辨率 PWM 输出的方法。  

    • ePWM 外设具有一个16位计时器、并且通常可以按器件的内核频率计时。  此 ePWM 具有许多其他特性、可用于电源转换器应用(死区生成、高级跳闸功能等)。
    • 高分辨率(HRPWM)功能是在许多 ePWM 模块基础上构建的一些补充功能。  HRPWM 利用微边缘定位并实现高达150ps 的分辨率。  这种更高的分辨率通常有助于减少限制周期现象的影响。
    • eCAP 外设是一个不同的外设、此外设具有一个32位定时器并可在器件的内核频率上计时。  该外设可用于生成 PWM、但更常用于测量外部信号的占空比或频率。

    我们的许多器件都具有浮点功能和 HRPWM 特性。  其中一个器件就是您提到的 TMS320F28069 (F2806x)。  另外两个可能的器件系列是'F28335 (F2833x)和'F28379D (F28x7x)。

    http://www.ti.com/lsds/ti/microcontrollers-16-bit-32-bit/c2000-performance/real-time-control/overview.page
    http://www.ti.com/lsds/ti/microcontrollers-16-bit-32-bit/c2000-performance/real-time-control/getting-started.page
    希望这对您有所帮助!


    谢谢、
    Brett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Brett、

    非常感谢您的回复。
    我实际上使用的是 F2806x。 如您所述、其中的计时器可根据器件的内核频率计时。
    我之前使用过 MSP430F5172、在该器件中、定时器的时钟频率可高达大约8倍的内核频率。 可为变频率应用提供更精细的分辨率。 然而、MSP 在其核心频率、浮点计算和 A/D 采样率方面受到限制。
    我想知道是否有其他系列具有 C2000组的功能、但在这里我可以以更高的速率为计数器计时。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saad、

    在 C2000器件中、我们实际上没有任何比内核频率更快的真正"计时器"。  最大值通常是内核频率(SYSCLK)。

    但是、该器件的 HRPWM 功能可能仍能满足您的需求。  请注意、高分辨率功能可应用于周期、而不仅仅是 CMPA/B (占空比)值。  我建议查看 HRPWM 的功能、看看它是否能帮助您:  
    http://www.ti.com/lit/spruh18

    请注意、HRPWM 的工作方式很复杂、这就是为什么我犹豫将其描述为一个计时器的原因。


    谢谢、
    Brett