请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28377D 主题中讨论的其他器件:TMDSDOCK28379D
工具/软件:Code Composer Studio
大家好、
我正在使用 TMDSDOCK28379D 实验套件,下面是我的问题
1. 有时,当我调试的编程是 CCS 时,我想复位 CPU 并运行它 来测试 CPU 复位(0x3FFFC0)后运行 的代码启动函数,并 为 Main ()生成;
但是,只有当 CPU 首次加电时,此操作才起作用,除此之外,例如,如果 我已经运行 代码 start,然后 我复位 CPU,运行它(F8), CPU 在0x3fe2ee 停止;
CPU2 没有编程、
3. 当我之前使用28335时,这个操作在每个定时器上都正常运行;
任何帮助都将不胜感激!
Webber