This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F28M36P63C2:使用命令行而不是 Uniflash 对 c28和 M3进行编程

Guru**** 2583665 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, F28M36P63C2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/595245/f28m36p63c2-program-c28-and-m3-using-command-line-instead-of-uniflash

器件型号:F28M36P63C2
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

您好!

我尝试通过命令行对 M3内核和 C28进行编程、发现只有 M3进行编程、无法加载 C28。

我是否可以通过任何方式将它们一起编程或使用命令行单独编程?

我必须对其中的3个器件进行编程、命令行将使生活变得轻松。

如果有人对此有任何想法,请提供帮助。

谢谢、

Sanjana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sanjana、

    您使用的是哪个版本的 UniFlash? v3和 v4 CLI 之间有一些变化、因此我将尝试为这两者提供信息。

    对于 v3、您可以通过-core 选项在命令中指定要与之通信的内核。 例如:
    > uniflash -ccxml F28M36P63C2.ccxml -core "C28"-program c28.out

    有关 v3命令行的更多信息,请参见以下链接和安装中的自述文件: processors.wiki.ti.com/.../UniFlash_v3_Quick_Start_Guide

    对于 v4、您可以通过-c 选项指定要与之通信的内核。 它不是字符串、而是基于 CCXML 获取核心索引。 C28内核最有可能具有1的内核索引。

    此处提供更多信息:
    processors.wiki.ti.com/.../UniFlash_v4_Quick_Guide

    如果您有其他问题、请告诉我。

    谢谢、
    Ricky
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sanjana、

    您现在是否能够使用命令行对 C28x 进行编程?

    谢谢、此致、
    Vamsi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vamsi、

    是的、我让命令行正常工作。 我添加了 r 选项以使第二个内核进入闪存:

    cmd /C "!DEBUGSERVER_ROOT!BIN\DSLite" flash -c user_files/configs/f28m36p63c2.ccxml -l user_files/settings/generated.ufsettings -e -f -v -r 1 user_files/images/c28.out  

    谢谢、
    Sanjana