This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28069M:连接问题

Guru**** 2584515 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28069M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/596527/ccs-tms320f28069m-connection-problem

器件型号:TMS320F28069M

工具/软件:Code Composer Studio

我的微控制器(TMS320F28069M)无法连接到计算机。 当我将微控制器连接到计算机时、它将显示附件中的图片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否在安装 CCS 时安装了 Spectrum Digital 驱动程序? 如果没有、则必须重新运行安装并在"Emulator"下勾选 Spectrum Digital。

    此致、
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gautam

    我按照您的说明执行该操作、然后再次安装 CCS。 这次、我记得勾选您说的选项。 但是、它已经无法连接到计算机、错误如下图所示。

    此致

    张少春

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否共享设备管理器的屏幕截图?