This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28035:F28035 I2C SDA 建立时间

Guru**** 2572275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/596109/tms320f28035-f28035-i2c-sda-setup-time

器件型号:TMS320F28035

你好、冠军、  

您知道哪里可以找到 F28035 I2C SDA 设置时间吗? 我可以在数据表中找到 F28377该规格、但在 F28035中找不到该规格、我已经在100kHz 模式下对其进行了测试、发现它是0.9us、 但我的客户想知道其最小值和最大值、因为 I2C 标准限制了在100kHz 模式下大于等于250ns、在400KHZ 模式下大于等于100ns。

谢谢!

BR

朱小龙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有人能帮我解决这个问题吗?

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、

    我相信您应该能够使用 F28377d I2C 表。 但是、我需要向设计团队确认这个问题。

    我会与他们核实、然后再与您联系。


    此致、

    曼诺伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manoj、

    感谢您的帮助! 我知道 F28377具有与 F28035相同类型的 I2C 模块。 但是、如果在 F28377数据表中、我们发现最小值为100ns、这可以用于400kHz I2C 波特率、但在100KHz 标准 I2C 通信中、它需要250ns 以上的设置时间、 我们在100KHz 下的测试结果 约为0.9us、因此客户需要100KHz 和400kHz 的精度值、因为他们需要该值才能通过一些鉴定。 因此、需要您的帮助来与设计团队确认

    谢谢!

    BR

    Joe