This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 针对400V 修改 TMDSHV1PHINVKIT HV 逆变器

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/596751/modifications-of-tmdshv1phinvkit-hv-inverter-for-400v

您好、先生、
感谢您提供的数据,这对您有所帮助。 客户还在寻找 TMDSHV1PHINVKIT 等高频逆变器、如果有其他 TI 参考设计/TI EVM 可用于前面提到的 HF 逆变器解决方案、请帮助分享。 但我有一些疑问、如下所示。

1.电池的最低电压是多少?
2.如何实现400VDC 的升压电平? 是否提供任何支持演示板/套件?
3.这款 HF 逆变器是否具有任何安全合规性?

Rgds、
Aravind。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Aravind、
    由于这是一个与原始帖子完全不同的新请求、因此我将拆分此查询并启动一个新的线程。 您将收到一封包含新主题帖参考的电子邮件。
    ~Leonard