This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28374S:指定 ENOB 的条件

Guru**** 2747375 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/595975/tms320f28374s-condition-for-specified-enobs

器件型号:TMS320F28374S

您好!
指定 ADC ENOP 的条件是什么(d/s 页101)? 增益和偏移校正了吗?

此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holger、

    对于 ENOB 条件、仅校正偏移、因为这是一个可调光参数、但不适用于增益。  间接地、我们尝试通过确保输入峰值信号不削波或超过 VREFHI 值+增益来补偿增益。

    此致、

    Joseph  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Joseph、
    这意味着可以通过增益校正来改进 ENOB 数。 对吧?
    您可能应该包括 d/s 中的 ENOB 数包含偏移校正的信息。

    此致、Holger
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Holger、

    由于+/-5LSB 增益误差容差与12位转换范围相比可忽略不计、因此我不希望 ENOB 通过增益校正大幅提高。 要获得更高 ENOB 的关键在于 ADC 电路上的最佳布局实践、包括隔离噪声数字信号、稳定电压基准和适当选择输入 RC 以解决输入信号趋稳问题。 确保输入信号不会削波至 VREFLO 或 VREFHI 电平也很重要、否则当信号削波时、这些信号将显示为谐波、并会极大地降低 ENOB。

    偏移校正注释上的良好点。 计划将其添加到 ENOB 的脚注中。

    谢谢、
    Joseph