This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28375D:ADC 输入 A0、A1、B0上为50kOhm

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/596560/tms320f28375d-50kohm-on-adc-input-a0-a1-b0

器件型号:TMS320F28375D

您好!
为什么 ADC A0、A1和 B0上有50kOhm 下拉电阻(d/s 第16页)?

"有一个50 kΩ 的内部下拉电阻
该引脚处于 ADC 输入或 DAC 输出模式
无法禁用"

此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Holger、

    缓冲 DAC 在禁用时不会与引脚隔离。 这会导致引脚上出现大约50kOhm 的下拉电阻。 这不是有意使用的电阻器、而是 DAC 寄生效应的近似值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Thx、以获得快速答案。 可能是您应该将此信息添加到 d/s 中

    此致、Holger