This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:Motorware -电机换向

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/595964/tms320f28069-motorware---motor-commutation

器件型号:TMS320F28069
主题中讨论的其他器件:MOTORWARE

您好!

Motorware FOC 检测 BLDC 电机轴旋转一次的最佳方法是什么?

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于没有任何位置传感器的无传感器 FOC、您可以按转子角度检查旋转情况、每360度(motorWare 中的_IQ (0.0)~+/-_IQ (1.0))表示转子旋转。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yanming、

    感谢你的答复。 我从 EST_getAngle_pu 函数获得了电机电角、它运行正常。