This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28035:示例使用具有 DAC 的 ADC 比较器

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/596585/tms320f28035-example-uses-adc-comparator-with-dac

器件型号:TMS320F28035
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITEC2000WARE

您好!

是否有一个示例、说明如何使用 /配置 ADC 比较器和 DAC 来触发 PWM 跳匣区域?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    EV、

    您可以在 controlSUITE 或 C2000Ware 中查找示例"ePWM_dcevent_trip_comp"。

    Tommy