This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069M:高速电机

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/595644/tms320f28069m-high-speed-motors

器件型号:TMS320F28069M

您好!

Instaspin FOC 驱动器的换向频率是否有上限?   我们正在尝试为1极对105、000 RPM 电机开发驱动器。

最小 PWM 频率应设置为多少?

在设置电压滤波器极点频率时、它应该大于电机换向频率的因素是什么、它应该小于 PWM 频率的因素是什么?

 

谢谢、

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    PWM 频率取决于电机的最大电频率、预期的速度/扭矩控制精度和 MOSFET/IGBT。 电机的最大电频率为1750Hz、因此 PWM 频率应高于31.5KHz、41+KHz 更好。

    电压滤波器极点频率根据电压采样电路计算得出,它必须满足>200Hz、>IQ_FULLSCALE_FREQUENCY Hz/4的要求。 因此,在您的情况下,USER_VOLTGE_FILTER_POLE_Hz 必须大于437.5Hz,且必须小于875Hz。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yanming、

    您能否指出在1750Hz 至31.5kHz 范围内使用的一些经验法则?

    谢谢、

    --会的
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没有任何关键规则、只需要 PWM 频率大于 IQ 标度频率、最好是整数倍。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答。 请详述一下。

    很奇怪、因为我看不到1750Hz 到31.5kHz (或41kHz)之间的整数乘法器。 它看起来比满量程频率高大约15-20倍?

    我假设保持高于的目标是使 PWM 至少比电气频率和滤波器高十倍频?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没错。 只需设置 PWM 频率、甚至是非整数倍乘器、都超过最大电频率的12倍。 3*N multiple 只是一个首选值,您可以根据硬件设置任何 PWM 频率。