This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2812:最大低电平输出灌电流。

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/594687/tms320f2812-the-maximum-low-level-output-sink-current

器件型号:TMS320F2812

大家好、

根据 F2812数据表的建议运行条件表、最大低电平输出灌电流 IOL 为4mA (非组2)、最大低电平输出电压为0.4V。 IOL V.S 是否有任何特性图 请输入音量?

如果我的客户必须对引脚 GPIOF6 (CANTXA)和 GPIOF7 (CANRXA)施加6mA 电流、会发生什么情况? 从我的角度来看、最大低电平输出电压可能高达0.6V、我对吗? 6mA I/O 电流是否会损坏 F2812?

如有任何建议、请告知您、感谢您的帮助。

此致、

Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、

     您能否澄清为什么客户"必须施加6mA"? 哪些电路连接到这些引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、

    我们建议更改电阻器、使这些 IO 引脚上的电流保持在4mA 以下。 这是最直接的选择。

     

    我们没有 IOL 与 VOL 曲线。 我们只能从器件特性和测试数据中确保 VOL=0.4v @ IOL<=4mA。 任何单个单元都可以(并且很可能)比这更好、但我们无法保证它或推断到不同的条件。

     

    F2812符合建议运行条件。 在这些条件下运行可能会降低器件的寿命。 与 ROC 的偏差量、在这些条件下花费的时间、温度和许多其他因素将影响到寿命缩短的程度(如果有);但是、我们无法为客户进行推测、因为变量太多。

     

    如果应用适用于高可靠性或延长使用寿命的应用、则我不建议使用此配置。 如果应用程序在100%的时间内未开启或能够承受一段时间内的故障、则客户可能会发现这是可以接受的。 这必须是客户的风险决策。

    此致、

    Jason