This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:28377D 中的 SPI 问题

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/596203/tms320f28377d-the-issue-of-spi-in-28377d

器件型号:TMS320F28377D

您好!

在我的程序中、我设置 SPI 在 FIFO 模式下工作、在我写入 SpibRegs.SPITXBUF 后、 SpibRegs.SPIFFTX.bit.TXFFST 寄存器始终为0,、无论我向 SpibRegs.SPITXBUF 写入多少数据。为什么?

另一个问题是、在28377d 的数据表( 2002页)中、 SpibRegs.SPIFFTX.bit.TXFIFO 的描述  

但在1928年的页面上、描述是

哪一个是正确的? 谢谢你

此致!

摇晃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    震惊了、

    您是否在查看 F28377D 的以下 TRM?

    http://www.ti.com/lit/ug/spruhm8f/spruhm8f.pdf

    我找到了您提到的部分、但它们不同。

    例如第2007页:

    和第1990页:

    您在哪里获得了您所参考的文档?

    我希望以上内容也能回答您的问题!

    谢谢、

    Vince Rodriguez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Vince Rodriguez
    spruhm8e.pdf,的1982页中的 SPI 部分而不是 sci 部分不同、spruhm8f.pdf 中的描述相同。
    我的另一个问题是、当我将 SPI 设置为 FIFO 模式时、在我将数据写入 SpibRegs.SPITXBUF 后、SpibRegs.SPIFFTX.bit.TXFFST 寄存器始终为0,、无论我向 SpibRegs.SPITXBUF 写入多少数据。为什么?
    谢谢!
    此致
    摇晃
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    震惊了、

    查看 springgm8f.pdf、信息似乎没有相互矛盾。 我建议您继续使用此 TRM 作为参考。

    对于 TSFFST 问题、您能否检查并查看您的数据是否发送出去? 根据 TX 的速度、您可能会错过 FIFO 中数据的时间。

    谢谢、

    Vince Rodriguez