This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2812,电机代码附在视频下方

Guru**** 2545150 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, INSTASPIN-BLDC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/596531/tms320f2812-the-motor-code-is-attached-below-the-video

主题中讨论的其他器件:controlSUITEINSTASPIN-BLDC

sprc129 -请给我写一个代码如何使 BLDC 逆时针旋转30度、等待 1秒、然后顺时针旋转30度、等待1秒、我已将修改后的 C 代码作为电路附加。 我做得太困难了,我被卡住了  
spru060d 是 ADC 的参考文档 电动机代码附在 YouTube 视频下方。

www.youtube.com/watch

谢谢、此致

Sudhansuwww.youtube.com/watche2e.ti.com/.../PMSM3_5F00_1A.C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们不提供超出我们软件套件中提供的示例代码的代码编写服务。 您是否在 controlSUITE 中尝试过使用 InstaSPIN-BLDC? 有一组 BLDC 电机无传感器控制示例、您可以通过这些示例了解如何完成上面列出的任务。

    肖恩