This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28374D:用于 UART 等外设的最大 Perx.SYSCLK。 SPI 等

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/594234/tms320f28374d-max-perx-sysclk-for-peripherals-like-uart-spi-etc

器件型号:TMS320F28374D

大家好,  

请  在我的 UART 中设置最小波特率错误,我想对  UART 系统时钟使用200MHz 的最大 persysclk : 您是否看到任何问题?

我可以在图2-153中看到 LOSPCP 寄存器可以相应地设置(没有预分频 器),我在 DS 中看不到任何变化,但我想在此上确认。SPI、SCI 和 McBSP 也使用该时钟。

在 F28065中、我能做些类似的事情吗? 那么还有 0个预分频器吗?

非常感谢

再见

卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Carlo、

    对于 SPI、LSPCLK 可以为200MHz。 我将检查 SCI/McBSP 并进行确认。

    Vivek Singh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vivek,

    谢谢,如果 我也不能在 该器件中使用预分频器,请在 F2806x 上进行同样的检查

    非常感谢

    再见

    卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在 F2837xD 器件上、您可以以200MHz 运行 LSPCLK。 我将在 F2806x 上向您回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    卡洛斯、

    即使在 F28069上、LSPCLK 也可以在与 SYSCLK 相同的 frq 上运行。

    Vivek Singh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Vivek

    非常感谢!

    再见

    卡洛