This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编辑 HVPFC2PHIL 时出现问题

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/596427/problem-in-editing-hvpfc2phil

大家好、我正在使用 HV2PHIL (Pfc2PHIL)开发套件程序(28027f) 为了控制我的交错功率因数校正电路。所以我已经获取了现有代码并更改了频率和 PID 参数的值。所以在感应部分、它们乘以一些多因数(K_Ipfc1)到 Ipfc1avg 以获得 Gui_Ipfc1。我不知道如何选择此比例因数(K_Ipfc1)。您能提供帮助吗 我也阅读了提供的文件。

我在这里添加了命令

#IF 已定义(DSP2802x_DEVICE_H)||已定义(DSP2803x_DEVICE_H)

K_Ipfc1 = 20357
K_Ipfc2 = 20357;
K_IpfcTotal = 20357;
K_VpfcOut = 29011;  
Ik_VpfcSet = 18506;
K_VacLine = 25795;
#endif

//  Gui_Ipfc1 = Ipfc1Avg * K_Ipfc1,其中 Ipfc1Avg = 8个 IpfcR1样本的总和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Gannamraju

    我认为您的帖子属于 C2000论坛。 我将移动它、该团队的一名应用工程师将负责取回该帖子。

    此致

    Peter