This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-BUCKBOOST-BIDIR:缺少输出电流测量?

Guru**** 2586895 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/593729/tidm-buckboost-bidir-missing-measurement-of-the-output-current

器件型号:TIDM-BUCKBOOST-BIDIR
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE

您好!

我阅读了"C2000非隔离式双向降压/升压用户指南"、了解未来的工作项目。


我的第一个问题真的很简单:是否有电路板上输出电流的测量?

因为在第3.1章图4中,Diagramm 中没有测量值。 但在第3.1章的表2中、"ADCIN-A4"中有一个信号名称"IOUT"。
我们希望在输出端采用恒定电流模式、因此有必要进行此测量。 也许只是我理解了一些错误、但我想肯定地知道。

我的第二个问题也应该很容易回答:交付的软件是否能够在输出端执行恒定电流模式?

我想我已经自己回答了这个问题、但我想知道。 在第4.3章中、"控制说明"不是对恒流模式的说明。 因此、我自然认为软件不能在不修改恒流模式的情况下执行恒流模式。 据我了解、我自己需要一些编码才能实现此功能。

如果我的第二个问题的答案是自行编写代码、那么我的第三个问题只需要一个答案:在哪里可以找到计算"ConstantBoostDuty"、"ConstantBuckDuty"、"C1"、"C2"、"C3"的值以获得降压升压的正确功能的信息? (参见第2.2章表1)

很抱歉、如果我的某些问题微不足道、但这些是困扰我的事情。

感谢您的帮助!

此致

Stefan Fischer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Stefan、

    我写信告诉您、C2000团队成员已被分配到此帖子、应该很快回答。

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因为在第3.1章图4中,Diagramm 中没有测量值。 但在第3.1章的表2中、"ADCIN-A4"中有一个信号名称"IOUT"。

    我可以确认它同时进行输入和输出电流测量、我们主要为太阳能微型逆变器设计了此测量、因此显示了输入电流。  

    我的第二个问题也应该很容易回答:交付的软件是否能够在输出端执行恒定电流模式?

    软件本身不支持此功能、您需要修改软件才能实现此功能

    软件在输入电流上确实具有恒定电流(MPPT 模式)、您需要修改此值以参考输出电流、请查看第14页以开始

    如果我的第二个问题的答案是自行编写代码、那么我的第三个问题只需要一个答案:在哪里可以找到计算"ConstantBoostDuty"、"ConstantBuckDuty"、"C1"、"C2"、"C3"的值以获得降压升压的正确功能的信息? (参见第2.2章表1)

    这些值是常量、您需要对其进行调整、以便在 开环中运行时获得单调增加的增益函数。

    您可以 查看 C:\ti\controlSUITE\development_kits\TIDM_BUCKBOOST_BIDIR\v1_00_00_00\~docs\Gain_Worksheet.xlsx