This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2812:TMS320F2812

Guru**** 2576195 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/596065/tms320f2812-tms320f2812

器件型号:TMS320F2812

你(们)好  

这与参考手册 SPRUHJ1G 中提到的 PMSM 电机的 PI 调整有关。  

请 帮助解决以下问题:每次我尝试调节电机时、当命令速度高于300rpm 时、调制信号都会超过 PWM 三角振幅。 我尝试使用不同的电机进行仿真、但最终结果是相同的。 此外、速度响应也不是那么令人满意。 在所需的速度下会出现很多振荡。  

谢谢、此致

Mayank Jain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SPRUHJ1G 文档适用于支持 InstaSPIN-FOC 和 InstaSPIN-MOTION 的器件、而 F2812不支持该文档。 您是否使用了与您指定的控制器不同的控制器来评估 InstaSPIN?

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    速度响应主要取决于速度调节器、也与电流调节器相关。 您需要调整电流稳压器以改善速度瞬态响应、可以通过调整这些稳压器来减少瞬态误差、但无法消除误差。