This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:SPI 数据表混淆-答案在哪里?

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335, TMDSCNCD28335

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/595642/tms320f28335-spi-datasheet-confusion---where-s-the-answer

器件型号:TMS320F28335
主题中讨论的其他器件: TMDSCNCD28335

您好!

我目前正在为 TMS320F28335 MCU 创建一个库部件、以便在新项目中使用。 我们使用的是176-BGA 版本。  

从数据表的表4-1可以看出、GPIO 16-19是 SPI 模块。 GPIO 54-57也作为 SPI 模块提供。 引脚图证实了这一点。 但是、它们都被列为 SPI-A  

TI 产品概述页面(和数据表)清楚地表明、该芯片只有1个 SPI 模块。 引脚排列显示2、并且在数据表或特定于此芯片的 SPI 应用手册(SPRUEU3A)中均未提及这一点。  

那么、有什么交易呢? 这是错误吗? 我可以使用其中一个吗? 我是否必须在这两者之间进行选择? 如果我使用其中一个、我仍然可以使用另一个作为常规 GPIO 引脚吗?

在查看 TMDSCNCD28335参考设计(R2.2)时出现了一个次要问题。 这里的每个电源引脚似乎都显示了一个电感器(我假设是铁氧体磁珠)。 但是 、TI 的本指南 与这一点非常明显地相矛盾、并强调指出 在主数字电源引脚上使用铁氧体磁珠。  

那么、再说一次、它是什么?

非常感谢您的帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sergey、

    关于 SPI 引脚连接、数据表正确:F28335上只有一个 SPI 模块(称为 SPI-A)。 该器件在每个数字 I/O 引脚上都有一个 GPIO 多路复用器、允许用户选择引脚连接。 SPI-A 模块可在两个位置引出。 如果您看看 LQFP 封装、您会发现这些位置位于器件的两侧、因此这种方法有助于进行布局。 如果需要、可以将 SPI 连接到两组 GPIO 引脚、但很少需要这样做。

    我将请其他人对您的 controlCARD 问题发表评论。

    此致、

    Richard
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Richard、我将继续假设它们是可互换的。 期待收到有关 CC 的建议。

    -Sergey
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sergey、

    如您所述、这两个 SPI 是可互换的。  我们为客户提供了一定的引脚排列灵活性、以便您在各种应用中更好地利用我们的器件。

    ===

    是的、F28335 controlCARD 电感器是铁氧体磁珠。  

    使用或不使用铁氧体主题是一个复杂的主题、没有明确的答案。  实际上、电路板设计和布局将决定是否需要铁氧体、它们是否有益或潜在有害。  类似主题:
    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/p/545434/1990845#1990845
    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/int-c2000/f/175/p/486521/1759400#1759400

    希望这对您有所帮助!


    谢谢、
    Brett