Thread 中讨论的其他器件:DRV8312、controlSUITE
大家好、
在 DRV8312 C2-kit 的帮助下、我使用 InstaSPIN_BLDC 实验项目在扭矩控制模式下运行48V BLDC 电机。
在 InstaSPIN_BLDC 实验项目中、扭矩输入由 Iref 变量给出、该变量是一个 consable。
我想使用 ADC 外设通过 ADC 输入为 IREF 变量提供扭矩输入。
请帮帮我
在配置 ADC 引脚并将其嵌入 InstaSPIN_BLDC 项目中。
由于 Iref 的数据类型为 _IQ 格式,因此如何将正常浮点数转换为_IQ 格式。
示例代码将大有帮助。
提前感谢。