This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSHVMTRPFCKIT:TMDSHVMTRPFCKIT 噪声并进入停止状态(增加直流电压时)

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/596188/tmdshvmtrpfckit-tmdshvmtrpfckit-noise-and-goes-to-halt-when-increase-the-dc-voltage

器件型号:TMDSHVMTRPFCKIT

你(们)好  

我将  TMDSHVMTRPFCKIT 用于 PM 位置控制。 我使用了一个 ADC 输入来满足位置需求(最大3.2V)我选择了代码(IFB、ADC A4)中未使用的备用输入。 我发现直流电源的接地与控制器卡(F28035)的接地(GND)相同。  

当我将 直流电压增加到150V 时、是我使用的 ADC 输入上的噪声。 我尝试使用低通滤波器(<1kHz),但问题仍然相同。  

第二个问题当我增加直流电压时、套件有时会关闭/停止(即没有 PWM、电流变为零)、套件上的两个 LED LD2和 LD2正在闪烁。 我必须再次进行调试才能使其正常工作。  

我需要这些问题的任何帮助或建议  

谢谢