This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28027:cc4.

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/595923/ccs-tms320f28027-ccs4

器件型号:TMS320F28027

工具/软件:Code Composer Studio

大家好

我使用的是 CCS 4、我使用 MATLAB 硬件支持生成了.out 文件、但在将其上传到目标硬件上时、我收到错误消息。

确保链接器命令文件与存储器映射相匹配。
C28xx:GEL:执行 OnReset (0)时出错:找不到标识符:XAR0。
C28xx:GEL:执行 OnReset (0)时出错:找不到标识符:XAR0。
C28xx:文件加载程序:地址0x00008000的数据验证失败、请验证目标存储器和存储器映射。
数据验证期间发现错误。
确保链接器命令文件与存储器映射相匹配。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否能够毫无问题地加载示例项目? 这是定制硬件还是 controlCARD/launchpad?
    如果可能、我建议安装较新版本的 CCS。

    此致
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,先生
    我正在使用 launchpad、加载示例时遇到错误。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SIR、您可以向我发送链接、下载适用于 Windows 64位的 CCS 6.2
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 USER="VIKRANT DUHAN"]先生,您能否向我发送链接,下载适用于 Windows 64位的 CCS 6.2 [/引用]

    v6.2而不是 v7.1有什么特殊原因?

    以下是 CCS v6.2的链接: