This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Starterware/TMS320F28335:连接 F28335实验套件的 EEPROM 模块

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/596043/starterware-tms320f28335-eeprom-module-interfacing-with-f28335-experiment-kit

器件型号:TMS320F28335

工具/软件:Starterware

您好!

我正在使用 F28335实验板,它没有任何 EEPROM 硬件(要求大约为1MB)。

我需要一个可以与套件连接的 EEPROM 硬件模块。  

2.是否可以通过 MATLAB Simulink 配置 I2C 以连接 EEPROM 硬件模块?

此致、

Vishal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vishal、

    [引用 USER="Vishal Savant]1.I 需要一个可以与套件连接的 EEPROM 硬件模块。  [/报价]

    您有多家制造商提供了基于1MB I2C 的 EEPROM。  

    [引用 user="Vishal Savant"]2. 是否可以通过 MATLAB Simulink 配置 I2C 以连接 EEPROM 硬件模块?[/quot]

    查看此链接:

    此致、

    Gautam