This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28035:通过 XDS100v1调试 C2000控制卡时出现问题

Guru**** 2588585 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28035, TMDSCNCD28035ISO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/595359/ccs-tms320f28035-issue-with-c2000-control-card-debugging-through-xds100v1

器件型号:TMS320F28035
主题中讨论的其他器件: TMDSCNCD28035ISO

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我将基于 TMS320F28035 MCU 的控制卡用于电机控制应用。

为了了解控制卡、我使用了示例项目(来自控制套件)。 当我尝试通过 CCS 调试应用程序时、我收到一个错误-

连接到目标时出错:
(错误-1135 @ 0x0)
调试探针报告错误。 确认调试探针配置和连接、重置调试探针、然后重试此操作。
(仿真包6.0.576.0)

我已经检查了电路板上的开关配置、开关配置似乎没有任何问题。

控制卡正在使用- XDS100v1 USB 调试器
CCS 版本:7.1.0.00016

我们将感谢您提供任何形式的帮助。

此致
Amjad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Amjad、

    您是否能够在启动之前或自启动以来加载代码、您无法进行通信? 此外、这是 TI controlCARD 还是定制的 controlCARD?

    此致、
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gautam、

    感谢您的回答。

    我正在使用 TI controlCARD (TMDSCNCD28035ISO)

    我从开始就会收到此错误。

    此致

    Amjad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Amjad、您能否列出开关位置?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Amjad

    请参阅 wiki 以获得有关调试的帮助: processors.wiki.ti.com/.../Debugging_JTAG_Connectivity_Problems

    此致
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Chris、

    此处是您可能希望了解问题的所有相关信息的日志。

    e2e.ti.com/.../XDS-issue.docx

    我之前提到过 wiki 链接、我身边的问题似乎有所不同。

    不过、我找到了一个 xds100v1 wiki 链接-

    它在设备管理器中介绍了 XDS 设备驱动程序的 VID/PID (在窗口中)。 而且、我可以看到我的驱动程序的 VID/PID 与链接中显示的不同。  请参阅附件和链接。

    我找不到任何讨论更新 XDS100v1的 VID/PID 的地方。

    此致

    Amjad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Amjad

    您的开关看起来正常。 我觉得它与 VID/PID 无关。 至少它们在设备管理器中显示正确。
    您是否已验证器件未锁定?

    此致
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Chris、

    我让它正常工作-

    因此有两个问题:

    1-坞站板出现故障,我更换了坞站,错误从1135更改为“Value is '-150'(0xffffff6a)”。
    标题为"SC_ERR_FTDI_FAIL"

    2、然后我提到讨论主题-
    " e2e.ti.com/.../1613956

    我们提供了一系列步骤来解决我的问题。

    (1)我在 CCSv6目标配置选项卡中运行了'Test Connection"脚本-->失败,并在上一帖子中显示日志(错误代码-150)

    (2)我运行了具有复位功能的调试 JTAG GUI 测试(完整性、损坏、路径长度、给定数据)->所有测试都使用相同的故障代码(错误代码-150)失败

    (3)我运行调试 JTAG GUI 测试而不进行复位(完整性、损坏、路径长度、给定数据)-->所有测试均通过

    (4)我运行了具有复位(完整性、损坏、路径长度、给定数据)的调试 JTAG GUI 测试-->所有测试均通过

    (5)我在 CCSv6目标配置选项卡->通过中运行了'Test Connection"脚本

    我不知道背后的原因。 但它起作用了。

    感谢大家的帮助。

    此致
    Amjad
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Amjad

    很高兴听到! 感谢您介绍您的解决方案

    此致
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    太棒了!

    祝您好运、
    Gautam