This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Starterware/TMDSPLCKITV4-CEN:G3-PLC DDK v7.8 LMAC 模式

Guru**** 2553180 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28062, AFE031

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/594784/starterware-tmdsplckitv4-cen-g3-plc-ddk-v7-8-lmac-mode

器件型号:TMDSPLCKITV4-CEN

工具/软件:Starterware

您好!

我将 TMDSPLCKITV4-CEN 套件与 G3-PLC DDK v7.8搭配使用、用于 BN 和 SN。  我正在尝试使用较低 MAC 模式(LMAC)进行数据传输。  

从文档(TI_G3_HOST_msg.pdf)中查看针对 LMAC 的 Data_Transfer.Request、我看到我需要从 connect 消息中获取 HCT 连接句柄。 文档未列出连接消息。

是否有关于如何使用 G3 DDK v7.8的 LMAC 模式的文档?

请提供任何帮助。

此致、

Shailja Shukla

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我尝试绕过网络层、因此绕过 LMAC 模式。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shailja、

    我写信告诉您、C2000团队的某个人已被分配到您的职位、应该很快回答。

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sean、

    感谢您的更新。

    产品设置的其他信息:我也将 TMDSPLCKITV4-CEN 类型配置(TMS320f28PLC84 PLC 调制解调器和 TMS320F28062应用 MCU)用于我的定制产品。 此时、我将使用 v7.8固件 G3-PLC DDK。

    我尝试绕过网络层、因此希望使用 LMAC 模式。 是否可以使用上述硬件和 G3-PLC DDK v7.8执行此操作?

    如果您想使用 LMAC 模式、请提供相关文档或任何其他信息。

    正在等待您的回复。

    此致、
    Shailja Shukla
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    我仍在等待我的问题得到答复。 我一直在查看可用文档、TI e2e 论坛、但我没有看到任何使用 LMAC 模式的具体过程、无论是采用直流(G3 DDK v4.8)还是 MINIDC (G3 DDK v7.8)配置。

    如果有人能引导我访问文档/信息以使用 LMAC 模式、我将不胜感激。


    此致、
    Shailja Shukla

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不可能有人在这里帮我吗?    

    2天前我发布了一个答案(本周我必须芬兰语)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您只需要简单的 TX 和 Rx 应用程序、建议您查看 TX Rx 示例。 对于我的大多数在物理层上工作的应用而言、这就足够了。 DDK 中的文档很模糊、但如果您需要一些时间来浏览代码、则会更容易一些。

    希望你不介意我"借用"你的线程。

    我仍在使用 V7316中的 DDK ... 内部代码是从2009年开发的、存在大量错误、例如、AFE031 DAC 中的第一个前导码存在毛刺脉冲、需要修改 HAL 以将第一个 DMA 传输数据包的大小从768调整为650、以防止出现这种情况...

    此外、在 ROBO 模式(MCS-78=0)中、音调开始0x10、长度0x10、掩码 FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00。 最大传输字节不能超过50、否则会导致 Rx 端出现数据包 CRC 错误...

    想知道我是否可以与 PLC 团队中的某个人联系、以及购买或获取最新 DDK 并报告错误的更好方法。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以从以下网址找到适用于 G3-PLC 的最新 DDK: www.ti.com/.../ti-plc-g3-cenelec-sn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢、这是 SDK。 DDK 将具有更低级的库、例如 HAL 或 PHY