This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:微控制器和 DSP

Guru**** 2870880 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS6125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/595408/tms320f28377s-microcontrollers-and-dsps

器件型号:TMS320F28377S
主题中讨论的其他器件:ADS6125

在 TMS320系列中、有微控制器和 DSP。

据说:"如果数字锁定放大器能够访问 DSP 的处理能力、则可以在固件中直接实现 r (t)和 m (t)的乘法。" TMS320系列是真的吗? 剂量 TMS32028377S 能够很好地实现这种乘法? 在低频范围内、数字锁定放大器很受欢迎、低于2MHz 、但频率范围更高、例如超过10MHz。    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jingtai、

    从模拟的角度来看、最大 ADC 采样率约为3MSPS、ADC 带宽约为10MHz、因此您无法将片上 ADC 用于此类高频。

    数字方式、该器件非常适合执行乘法、乘法+累加以及实现各种数字滤波器。 很难说它是否能够满足较高频率算法的特定要求。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将集成 ADS6125。

    关于数字性能、我们将实施测试以检查器件功能。

    感谢您的支持。