This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28377S:重新创建 LAUNCHXL 需要什么?

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/595362/launchxl-f28377s-what-is-necessary-to-recreate-the-launchxl

器件型号:LAUNCHXL-F28377S

我的项目正在通过子板扩展、因为它使用了 LAUNCHXL 上的全部8个接头、我需要一些高压轨。 因此、我考虑从头开始为 F28377S 构建 PCB、以满足不断扩展的要求。 但是、我很喜欢使用所有 IC 进行编程、以便进行编程、调试和串行通信。 我很好奇、如果我复制 USB 端口和 MCU 之间的所有芯片、芯片(如 FT2232H)是否需要任何自举/编程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    对于 FT2232H、用作 USB 转串行转换器和调试器。 您需要对 EEPROM 进行编程、请访问以下 wiki 链接:

    此致、

    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Gautam。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不用客气!

    祝您好运、
    Gautam