This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28069:将 F28035编译转换为 f28069?

Guru**** 2585405 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/595625/ccs-tms320f28069-converting-f28035-build-to-f28069

器件型号:TMS320F28069
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE

工具/软件:Code Composer Studio

我想让 controlSUITE 程序 HV_SOLAR_DC_DC 或 HV_SOLAR_DC_AC 或 HV_1PH_DCAC 使用 F28069运行。

执行此操作需要什么? 有多难?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很好、

    这些器件非常相似、因此这应该是一个简单的步骤。  本迁移指南应在硬件方面为您提供帮助...

    http://www.ti.com/lit/an/sprabj2/sprabj2.pdf

    在软件方面、您将需要更改 F28069器件的头文件、但这应该同样简单明了。

    此致、

    Richard