This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28377D:Code Composerv6.2.0十六进制格式和 C2PROGv1.7

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/595005/ccs-tms320f28377d-code-composerv6-2-0-hex-format-and-c2progv1-7

器件型号:TMS320F28377D

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好

我想将我的十六进制文件与 c2prog 一同使用、但它给出了错误"无效的十六进制格式"

我在 code composer 中尝试了所有可用的输出十六进制格式、但 c2prog 给出了相同的错误。

注意:我在代码中仅使用 cpu01。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请花一点时间查看 C2Prog 手册的第2.2节(可从"帮助"菜单访问)。

    对于 Delfino 器件、用于生成 hex 文件的命令如下:

    hex2000 -romwidth 16 -memwidth 16 -i -o .\Debug\test.hex .\Debug\test.out

    您可以直接从 CCS 执行此操作。 转至"Properties"、"CCS Build"、"C2000 Hex Utility"。  在"常规选项"下、将存储器宽度和 ROM 宽度指定为16。 在"输出格式"下、选择"英特尔 hex"。 然后、摘要页面应如下所示:

    正确生成十六进制文件后、您可能还需要配置编译后步骤以生成 C2Prog 扩展十六进制(ehx)文件:

    "C:\Program Files (x86)\C2Prog\C2Prog.exe"-hex=${BuildArtiftFileBaseName}.hex -ehx=${BuildehfactFileBaseName}.Artix -target=28375,7、9D-CPU01_20MHz-JTAG

    这假定您正在使用 JTAG 上的20MHz 外部时钟对一个目标进行编程。

    有关其他选项和更多详细信息、请查看 C2Prog 手册。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    感谢您的回复。我将在周一试一下。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你们。